Heute beziehen wir den Mercedes Vito 2 Rückbank.
Wir fangen jetzt einfach mal an mit der Sitzfläche.
Und dafür müssen wir erstmal hinten den Bezug vorbereiten.
Das heißt,
der Pädagor baut das ganze Ding aus
und macht es so.
Oder man kann es auch im eingebauten Zustand
befestigen und demontieren hier unten.
Hier haben wir
eine Stange, eine Eisenstange.
Und die ist befestigt einmal hier, hier und hier
mit so einem Clips.
Und die müssen wir nach vorne rausdrücken.
Das heißt, einfach stark drücken
und dann kriegt man
die Eisenstange,
die hier unten reingelegt worden ist,
raus.
Hier war sie schon draußen.
Und hier einfach auch nach vorne drücken und unten rausziehen.
Dann haben wir hier auch noch so eine Plastikschiene,
die wir einmal so nach oben rausziehen.
Und voilà,
jetzt kommen wir hinten an den Sitzrang.
Wir legen den Bezug
erstmal provisorisch drauf
und geben jetzt,
hier gibt es immer diese langen Stücke mit Gummis,
gegen die einmal, einmal mittig
zwischen Lehne und Sitzbreche hindurch.
Das machen wir überall.
Und hier sind wir hier auch schon mal.
Wir gehen ganz schön durch den Bezug.
Ich ziele alles drum herum nochmal.
Und gehen jetzt samt Tätchen auf die andere Seite.
So. Da haben wir jetzt,
wenn man das sieht,
hier sind die Gegenstücke,
die wir durchgezogen haben.
Die ziehen wir nochmal ein bisschen an.
Schön.
Bis das wirklich schon einmal gut ziehen.
Hier das erste Stück,
was wir durchgegeben haben.
Und
das letzte Stück.
Und nochmal hier
die beiden schön anziehen.
Und jetzt sieht man hier unten überall dieses Gestänge.
Und wir geben jetzt
mit diesem Häkchen,
geben wir einmal durch das Gummi mit der Schlaufe
und ziehen es dann einmal,
je nachdem,
hier unten rein und befestigen das.
Das mache ich jetzt einfach mal überall und zeige gleich,
wie es aussieht.
So, jetzt habe ich alle mal montiert.
Und man kann jetzt hier schön sehen,
dass ich immer direkt in das
erste Gitter
die ganzen Häkchen gegeben habe.
Es sind ja nur fünf Stück an der Zahl,
beziehungsweise vier mittig.
Und dann einer hier, der zur
Seite geht,
der ganz äußere.
Genau.
Dann lassen wir das hinten erstmal so stehen.
Und nehmen uns wieder ein paar Häkchen.
Und jetzt legen wir erstmal zur Seite.
Und jetzt
können wir,
sind ja noch ums Zwischenso fixe, versperrt.
Jetzt nehmen wir einmal den Bezug.
Und geben den hier,
wenn man macht es mit den Fingern,
von innen nach außen um den Isofix.
Wir können das aber auch schön dann
mit seinem Anwender oder vergleichbar machen.
Bitte wirklich nichts Scharfkantiges.
Hier auch.
Dafür ziehen wir das Ganze hier nochmal an.
Und
geben es komplett
um den Isofix.
Hier haben wir hinter dem Anschnaller euch diese Clips eingenäht,
die einfach zumachen.
Das ist jetzt ein Prototyp.
Wir haben genau das gleiche in dem Bezug.
Den ihr bekommt ebenfalls integriert.
Einfach hier zumachen.
Das hält das Ganze dann.
Dann hier auch
von innen
nach außen unter die Isofix Kappe das Ganze in den Bezug.
Und auf der äußersten Seite natürlich ebenfalls eng.
Genau hier nochmal schön an der Seite hochziehen.
Genau das gleiche hier.
Damit er an der richtigen Position sitzt.
Genau.
Genau. So. Dann haben wir,
wie man sieht,
hier noch überschüssiges Material.
Und das nehmen wir einfach auf mit unserem
Pfannenwender oder ähnlichem und stecken es
hinter das Plastik.
Hier an der Seite haben wir auch noch einen Haken.
Beziehungsweise einen Gummi.
Da gehen wir einen Haken durch und
nehmen uns dieses Loch,
was direkt herunter ist.
Und anschließend schieben wir nochmal alles.
Unter die Plastik.
Hier haben wir auch nochmal zwei Gummis an der anderen Seite.
Das eine stecken wir einfach nach unten.
Und
das nächste
hier nach oben.
An der Seite
auch nochmal
den überstehenden Stoff.
Am besten richtig herum.
Und dann haben wir auch noch zwei Gummis.
Und dann haben wir auch noch zwei Gummis.
Einfach
die hinten nehmen.
Vorne ins zweite Gitter geben.
Und dann haben
wir auch noch mal die Sitzfläche fertig.
Und wollen natürlich auch die Lede beziehen.
Dafür müssen wir auch einmal die Kopfstütze empfehlen.
Hier haben wir es schon getan.
Hier einfach auf den Knopf drücken und nach oben herausziehen.
Die Lede.
Die ist einfach ohne Hilfsmittel mit Klett überall
zu befestigen.
Das heißt wir machen erstmal alle Kletts auf.
Und dann
geben wir den Ansteller nach vorne.
Und beiziehen den Bezug
mal hinüber.
Und natürlich hier genau das gleiche noch.
Orientieren wir uns ein bisschen.
Ziehen das Ganze schön nach unten.
Orientieren uns so ein bisschen wo die Aussparungen sind
von den Kopfspitzen.
Und an der Stelle
geben wir dann
den Bezug unter die Plastikkappen.
So dass wir den einmal richtig fixieren.
Ziehen nochmal über nach unten.
Und geben jetzt wie vorhin bei der Sitzfläche das lange Stück hier.
Hier haben wir die Glipse befestigt.
Damit machen wir
dann das Rückenteil fest.
Den Gegenpart.
Also ohne Häkchen.
Die Häkchen benötigen wir.
Damit wir die Spannung im Sitzflächenbereich beibehalten.
Bei ständigem Gebrauch.
So. Und jetzt hinten.
Jetzt für mich wieder auf den Boden.
Haben wir wieder das Gegenstück.
Was wir nach unten durchdrücken.
Hier genau das gleiche.
Die Züge jetzt nochmal schön straff.
So. Und jetzt nehmen wir das hier.
Also wenn man es wieder befestigen möchte.
Kann man jetzt wieder das Ganze hier.
Gefriemel.
Befestigen einmal.
Das heißt.
Hier diese Eisenstange.
An beiden Ecken.
An die richtige Position wieder bringen.
Und
dann hinten.
Unter diesem.
Unter dieser Eisensteine hier hinten.
Kann man das immer einklicken.
Da kann man es dann einfach weiterziehen.
Und rein.
Und dann zumachen.
Oder man lässt es jetzt einfach so.
Weil es eh durch den Sitzbezug fixiert wird.
Und wenn man es schnell mal abziehen möchte.
Um zu reinigen.
Etc. Hat man es gleich wieder parat.
Genau.
Jetzt.
Wir lassen es jetzt einfach mal so.
Je nachdem.
Was man möchte.
Und jetzt.
Von oben.
Geben wir erstmal hier locker.
Nicht zu viel ziehen.
Den Klett.
Von oben.
Geben.
Auf das Gegensteck.
Hier ziehen wir einmal richtig.
Von der Seite.
Und. Machen.
Genau das gleiche.
Von oben.
Und. Geben es hier.
Hinüber.
Und nun.
Haben wir.
An der Position.
Greifen wir einmal durch.
Und an der.
Hier.
Wo wir unsere.
Unsere.
Klipse.
Ausgeholt haben.
Die merken wir uns.
Und geben es hier.
Hinter der Eisenstange.
Unter der Eisenstange. Hier.
Hindurch.
Ziehen das.
Und nehmen das Gegenstück.
Und klipsen es rein.
Es geht immer nur auf eine.
In eine Richtung.
Also bitte die richtige.
Richtig einklipsen.
Und hier.
Machen wir genau das gleiche.
Haben wir den Gegenpart.
Unter der Eisenstange.
Hervor ziehen.
Zack.
Dann ist es drin.
So. Sieht ja erstmal wunderbar aus.
Und. Zu guter Letzt.
Einfach.
Die Kopfspitzen.
Die da hineinstecken.
Nehmen den Bezug.
Ziehen einfach.
Gerade.
Von oben.
Nach unten.
Auf. Gucken.
Dass es vorne und hinten.
Gleichmäßig sitzt.
Ja. Und ich würde sagen.
Das Gesamtergebnis.
Lässt sich sehen.
Viel Spaß beim Aufziehen.