Heute beziehen wir die Beifahrerbank vom Opel Vivaro bzw.
Renault Trafik.
Im Gegensatz ist es die Beifahrerbank
mit der Mittelkonsole,
die nach vorne klappbar ist.
Wir würden jetzt hier in dem Fall einfach mal mit der Lehne beginnen.
Die habe ich schon mal vorbereitet.
Insgesamt benötigen wir zur Montage nur
ein paar dieser kleinen Häkchen hier.
Die liefern wir euch natürlich mit.
Den legt ihr erstmal zur Seite,
weil bei der Lehne benötigen wir diese nicht.
Der Lehnbezug ist erstmal nur mit Klett
zu befestigen.
Zu Beginn müssen wir die Kopfstütze entfernen.
Dafür klicken wir einmal.
Hier vorne oben ist so eine Plastikkappe.
Und immer hier rechts kann man einmal reindrücken und dann
kann man die Kopfstütze vorsichtig nach oben rausziehen.
Ich habe in dem Fall schon mal den Kopfstützenbezug draufgepackt.
Das geht viel besser im montierten Zustand.
Also immer Kopfstützenbezüge im
montierten Zustand draufziehen und nicht,
wenn die Kopfstütze erst hier schon ausgebaut ist.
Da tut man sich ein bisschen schwer.
Zur Lehne.
Wir machen jetzt einfach mal das Sitzflächenpolster nach vorne.
Machen alle Klettverschlüsse auf und klappen einmal
die Mittelkonsole nach vorne.
Jetzt nehmen wir den Bezug,
orientieren uns ein bisschen,
wo die Kopfstützen,
die Löcher sind
und geben dieses Rückstück einmal
zwischen der Wand und der Klettverschlüsse
zwischen der Wand und der Sitz hindurch.
Links und rechts können wir das ganz schön
so ein bisschen nach unten schieben.
Genau.
Jetzt orientieren wir uns ein bisschen hier
an den Kopfstützenlöchern.
Wo sind die?
Und geben jetzt einfach vorsichtig
den Bezug unter die Plastikkappen.
Im nächsten Schritt nehmen wir den Bezug wieder und ziehen
ihn nochmal hinten rechts mit dem Arm. Ganz wichtig.
Nach unten.
Voila.
So, dass alles hier erstmal sitzt.
Genau.
Jetzt
hier an der rechten Seite.
Hier haben wir einmal eine Aussparung.
Die ist nötig,
damit man die Mittelkonsole nach vorne
bringen kann.
Den Bezug stecken wir einmal unter dem Anschnallgurt hindurch.
Jetzt nehmen wir hier auf der anderen Seite,
haben wir hier einen Hakenklett,
hier ein Flauschklett
und geben jetzt
den Flauschklett hier und den Hakenklett einmal oben zusammen.
Jetzt nehmen wir den Bezug hier.
Hier sieht man so eine Aussparung.
Es gibt hier ein Gestänge.
Das eine,
das untere Teil ist unter dem Gestänge hindurch
und das oberhalb.
Wir fangen jetzt hier oberhalb mal an.
Nehmen den Bezug.
Ziehen ihn auch hier wieder schön ein bisschen an,
dass wir um die Kante genau gehen.
Nehmen den Klett wieder und machen es schön von oben nach unten zu.
Voila.
Jetzt machen wir das untere Stück.
Das geben wir einmal.
Das spürt man sofort,
wenn man mit der Hand hier reingeht.
Unterhalb durch.
Ziehen mit der anderen Hand an.
Wir haben ebenfalls hier einen Hakenklett,
den wir einmal drauf geben,
sodass das einfach hält.
Auf der Seite ist jetzt alles befestigt.
Jetzt haben wir hier noch den langen Latz
und hinten auch ein Gegenstück
in Bezug.
Das sieht man natürlich jetzt hier schlecht.
Und wir nehmen jetzt einfach
den Latz, schieben es einmal durch
und auch hier wieder wie auf der
Seite ziehen wir hier ein bisschen an
und nehmen jetzt den Gegenpart,
kletten den drauf
und dann ist das alles fest.
Jetzt müssen wir den inneren Teil der
Beifahrerbank Lehne einmal montieren,
den Bezug.
Dafür kippen wir das Ganze hier mal.
Ich habe es hier schon aufgezogen tatsächlich,
aber es geht jetzt ein bisschen schneller und einfacher zu erklären.
Ganz simpel vom Prinzip eins zu eins das Gleiche.
Man stülpt das Ganze erst mal drüber,
schaut,
orientiert sich hier oben,
dass man dann wirklich fest anliegt und auch richtig.
Nicht zu weit nach hinten den Bezug hat,
nicht zu weit vorne,
sondern ungefähr wie hier mit der Originalkontur.
Dann
stülpt man das Ganze drüber vorsichtig.
Unten haben wir wieder einen Latz.
Genauso wie auf dieser Seite mit Klett.
Den schieben wir einmal hindurch.
Am besten in der Position,
wenn die Lehne schon nach vorne komplett liegt.
Dann haben wir hier den Latz hinten.
Hier sieht man es ganz gut.
Den befestigt man dann rechts und links.
Einfach mit den Gegenklätts,
die von der Seite kommen.
Da gibt es jetzt nicht hinten den Klett,
sondern seitlich,
rechts und links.
Und einmal dann noch hier in der Mitte mit einem Klett.
Das heißt,
die ganze Fläche ist eigentlich noch nutzbar.
Auch der Tisch ist herausnehmbar.
Hier muss man einfach den Klett aufmachen,
wenn man das wünscht oder möchte.
Und dann ist das wunderbar.
Genau.
Das eigentlich war es das schon bei der Lehne.
Und jetzt kommen wir zu den Sitzflächenbezügen.
Jetzt Sitzflächenbezüge.
Eins zu eins.
Genau das gleiche Prinzip von beiden Sitzflächen.
Hier die klappbare Variante.
Es gibt natürlich auch eine feste Variante.
Das ist dann nochmal separat.
Einfach den Bezug
hinten anfangen, drüber zu stülpen.
Dann nach vorne rüber geben.
Hier habe ich es auch schon mal montiert.
Also hier ansetzen,
nach vorne ziehen,
rüber ziehen,
gucken,
dass man wirklich mit der Naht
ungefähr an der Originalnaht sitzt.
Beziehungsweise die Ecken.
Und jetzt hat man hier hinten überall,
wie man hier sieht,
wie ich schon vorher angesagt habe,
die Häckchen,
die man hier zur Montage benötigt.
Und unten drunter ist ein Gitternetz,
würde ich es mal nennen.
Und jetzt nimmt man die Gummis ringsherum.
Alle bitte keine vergessen,
sondern einfach mal mit dem Finger ein bisschen rumfahren.
Dann zubbelt man die überall raus.
Und dann sich wirklich einfach eine Stelle suchen,
sodass es schön gespannt,
schön sitzt.
Man merkt ja,
wenn man hier ein bisschen rüber spannt,
dann gibt es hier so kleine Beulen.
Dann versucht man eventuell,
sich in eine andere Position zu nehmen,
sodass es dann schön sitzt,
das Ganze.
Genau,
das macht man mit der Seite und mit der anderen Seite.
Natürlich ist alles wieder voll funktionsfähig.
Kann das rausziehen, nichts verrutscht.
Genauso wie hier mit den ganzen Hebeln,
auch beim Vorklappen hier mit der Aussparung.
Auch funktioniert das wunderbar.
Ganz viel Spaß mit den Bezügen.
Liebe Grüße.