Hi,
heute ein Aufziehvideo für den Renault Master.
Hier die klappbare Beifahrerbank.
Wir starten einfach.
Zuerst muss man die Kopfspitze raus machen.
Die rechte, die außen.
Dafür drückt man einfach den kleinen
Plastikhebel hier rechts und links
und zieht das Ganze nach oben raus.
Das legen wir jetzt erstmal beiseite.
Anschließend die Sitzflächen nach vorne klappen.
Das kann man an den zwei Schlaufen hier.
Jetzt haben wir hier die klappbare Lehne.
Die nehmen wir ein Stückchen und machen die im Ticken nach vorne
und holen uns jetzt
den Lehnenbezug von der Außenseite.
Der ist ganz einfach mit Plätt zu verschließen.
Einmal unten und an der Seite.
Die machen wir alle auf.
Und stülpen das Ganze provisorisch mal rüber.
Fangen auf der Außenseite an hinten.
Wir können jetzt gut,
wenn wir hier die Kante unten rechts nehmen,
auf der Innenseite das Ganze nach unten ziehen.
Voila.
Es ist heute regnerisch.
Deswegen haben wir uns natürlich gleich den extra Fleck hergebracht.
Anschließend haben wir hier sehen wir genau,
ob wir gerade sind.
Über den Kopfspitzenlöchern.
Jetzt vorsichtig einmal mit den Fingern
unter die Plastikverschalung geben.
Das Ganze dann fixiert uns das den Bezug.
Und jetzt
den Ansteiger nach vorne ziehen.
Bezug unten durch.
Und an der Seite hier
den Bezug mal.
reinstecken.
Genau.
Jetzt können wir nämlich optimal das
Ganze ein Stück nach vorne klappen.
Und hier zeige ich es jetzt mal.
Hier haben wir jetzt die hintere Seite mit dem Flauschglitt.
Einmal von oben nach unten.
Und
die Hakenglittseite von der Seite.
Und die zwei müssen wir jetzt einfach schön auf Zug verbinden.
Genau.
Fangen von oben an.
Und dann geben wir da immer ein Stückchen von oben nach unten zu.
So weit, so gut.
Am besten man stellt sich jetzt,
um das Ganze zuzumachen,
auf die Außenseite.
Und hier ist genau das gleiche.
Hier haben wir ein Haarko-Klett.
Auf der anderen Seite ein Flauschglitt.
Ich kann das sogar jetzt mit einer Hand festmachen.
Hier von links nach rechts zu machen.
Mit Spannung.
Und schon sitzt die Lehne.
Zack.
Kopfstützenbezug.
Hier einmal mit Klett.
Der für die kleine Kopfstütze.
Nicht die vom Fahrersitz.
Geben wir jetzt schön drüber.
Von oben nach unten.
Stülpen das Ganze.
Ich kann.
Klett hinten rausziehen.
Und anschließend zumachen.
Jetzt kann man die noch ein Stückchen nach unten geben.
Voila.
Auch unten mit Klett
zum Montieren.
Hier einmal die Aussparungen auch für die Getränkehalter.
Und das ziehen wir auch jetzt mal drüber.
Wichtig gucken, dass man gerade ist.
Nicht schief aufziehen.
Sonst muss man es wieder eventuell abziehen.
Damit es schön aussieht.
Jetzt immer ein Stückchen rechts,
ein Stückchen links.
Bis ganz
nach unten.
Wenn du halt bist.
Und jetzt holen wir uns den Bezug wieder
auf der anderen Seite einmal durch.
Und kletten das Ganze.
Jetzt haben wir den Mittelkonsolen
-Lehnbezug einmal nach unten gezogen.
Hinten mit Klett befestigt.
Und lassen den nach hinten einklacken.
Somit ist der auch fertig.
Lehnen ist jetzt komplett bezogen.
Jetzt kommen wir noch zur Sitzfläche.
Jetzt müssen wir noch die zwei Sitzflächen montieren.
Die Bezüge montieren.
Auf der Innenseite sowohl als auch auf der
Außenseite ist es genau das gleiche Verfahren.
Nur spiegelverkehrt.
In dem Fall zeige ich jetzt einfach mal die Außenseite.
Wir fangen an mit der Kante vorne links.
Also mittig mit der Kante.
Dort stülpen wir erstmal den Bezug drüber.
Genau.
Man kann es hier ganz gut sehen.
Also einmal muss diese Kante hier
umschlossen sein.
So wie hier in dem Fall.
Jetzt
gehen wir das wieder ein bisschen zurück.
Und
stülpen
den Bezug
schön ein
Stückchen
nach hinten.
Und jetzt als nächstes muss ich einmal hier
den Bezug um diese Kante
und hinten
den Bezug einmal hier kann man schön drauf drücken.
Also das ist
weicher Schaum.
Einmal
über die Kante.
Hier noch die Schlaufe raus.
Schau, dass das auch mittig ist.
Muss noch ein bisschen nach drüben.
Zack.
Und
ab zuletzt noch
zwei Gummis
mit einem Clip.
Die mache ich einmal zu in der Mitte,
damit das hier nicht rumhängt.
Und mache das Ganze dann zu.
Hält Bombenfest.
Man braucht kein extra Schnickschnack,
Gehäkchen etc.
Genau das gleiche
auch auf der Innenseite machen.
Sitzfläche.
Ganz viel Spaß beim Montieren.